This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:计算初级侧变压器/MOSFET/次级肖特基。

Guru**** 2385820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451748/tps23754-calculate-primary-side-transformer-mosfet-secondary-schottky

器件型号:TPS23754

工具与软件:

您好、先生、

我们能否知道如何计算功率 耗散? 初级侧变压器/MOSFET/次级肖特基和 IC。

或者、我们可以在这里参考哪些相关数据和信息?

e2e.ti.com/.../PoE_5F00_PD-schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我们的 PoE 团队目前已离开办公室、我们将于12月17日回来。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的咨询。

    反激式变压器损耗主要来自磁芯损耗和铜损耗。 这需要变压器供应商的信息来了解损耗。  

    MOSFET 导通损耗可通过 IRMS^2*Ron 计算、开关损耗难以计算、但可以通过双脉冲测试进行测量。

    肖特基 IC 导通损耗可通过 Iout*Iout 进行估算 Vf ,开关损耗可忽略,因为反向恢复和软导通损耗较低。 缓冲器损耗可能需要测量电容电压。  

    对于 TPS23754、最大运行损耗可为57V x 1.2mA = 68.4mW

    此致、

    Diang