This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:电池充电在10-12分钟后停止。

Guru**** 2516340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452834/bq24616-battery-charging-stops-after-10-12-minutes

器件型号:BQ24616

工具与软件:

电池充电在10-12分钟后停止。 同一 PCB 的先前版本没有问题。 -批次有故障?
温度设置:10-45摄氏度
充电电流:2A
电池可用电压8、2V、标称值:7、4
电池类型:磷酸铁锂电池
电池充电电压设置:8.22V

随附原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeppe 您好!

    我有几个问题:

    发生此问题时、CE 引脚是被驱动为高电平还是低电平?

    当发生此问题时、VREF/REGN 上的电压是多少?

    适配器电压是多少?

    此致、

    Christian