This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880QEVM:EVM Vout 压降

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454527/lm70880qevm-evm-vout-drop

器件型号:LM70880QEVM

工具与软件:

你(们)好  

客户测试了 EVM 后发现输出电压下降为8A、能帮您检查一下吗、谢谢。

48V 输入电压

输出电压为12V

输出电流: 1~8 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    即器件达到电流限值。 客户根据不同条件修改了 EVM。 电感器是否也已更改? 可能需要升高电感器值、增加开关频率或将电流检测电阻更改为4mohms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好  

    如果电感器值发生变化、我们是否向客户推荐该值? 谢谢。