This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:具有内置 FET 查询的 PoE 接口放大器转换器控制器

Guru**** 2516530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23753A, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454288/tps23753a-poe-interface-converter-controller-with-built-in-fet-inquiry

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23755、TPS23758

工具与软件:

您好、TI 专家

对于 TPS23753A、FET 是外部可用的器件。
是否有内置 FET 且支持 Vout=5Vdc 的器件?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    TPS23755和 TPS23758具有适用于0-3类应用的集成式初级 FET。 它们是 PD +集成 PWM CTL +初级 FET +误差放大器(适用于 PSR)。

    TPS23755的 CP 引脚专为次级侧二极管整流而设计。 它针对12V–24V 输出应用或在次级侧使用二极管的低成本5V 应用进行了优化。 此外、TPS23755具有次级侧适配器优先级、非常适合次级侧的12V–24V 适配器。  

    TPS23758的 CP 引脚专为次级侧 SYNC FET 而设计。 它针对5V、3.3V 输出应用进行了优化。 此外、TPS23758具有初级侧适配器优先级、这非常适合初级侧的24V–57V 适配器。  

    您可以 在 TI.com 中搜索 TPS23758EVM 和 TPS23755EVM、并作为参考。  

    此致、

    Diang