This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:电芯映射设置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453770/bq78350-r1a-cell-map-setup

器件型号:BQ78350-R1A
Thread 中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350

工具与软件:

尊敬的:

我们开发了一款 PCBA、其中包含用于四节电池应用的 BQ76920和 BQ78350。 我们使用 RPi PICO 作为主机来与 BQ78350通信。 虽然用于读取参数和测量的所有函数都运行良好、但我们不确定如何配置四个电池的电池映射。 有人可以帮助吗?

此致、

S Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将按照简化原理图将4节电池连接到系统。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的及时响应。
    我们遵循了简化原理图、但 BQ78350的电池映射设置为三节电池配置、我们不确定如何正确设置四节电池。

    此致、

    S Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。