This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088MH-2EVAL:找不到关于计算补偿网络的详细指南

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18534KCS, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454386/lm5088mh-2eval-unable-to-find-detailed-guide-on-calculating-compensation-network

器件型号:LM5088MH-2EVAL
主题中讨论的其他器件:CSD18534KCS、 LM5088

工具与软件:

大家好!

我目前正在为 CMC 降压转换器 LM5088-2设计补偿网络。

但是、我一直在努力寻找一个详细且清晰的补偿分量(Rcomp、Ccomp 和 CHF)(极点和零点)计算指南

Im 有兴趣查看转换器环路的稳定性、并针对应用调整系统。

虽然数据表和提供的计算工具(Quickstart.xls)在一定程度上有所帮助、但它们缺少我完全理解和实施设计所需的详细步骤和说明。

如果有人能分享合适的文档、求解的示例或任何其他资源、分步说明如何设计特定于 LM5088-2的补偿网络、我将不胜感激。

我正在研究的设计规格为:

输入电压最小值:18V

输入电压标称值:27V

输入电压最大值:31V

输出电压:15V

输出电流:5A

Fsw:250kHz

L:47 μ H

RSEN:20m Ω

输出电容:500 μ F

MOSFET: CSD18534KCS

二极管: STPS30M60ST

Rramp:154k Ω

cramp:1.2nF

Cboot:0.1 μ F

提前感谢、
Arvind