This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:CC-CV 稳压器设计

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190-Q1, LM5177, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449392/lm5190-q1-cc-cv-regulator-design

器件型号:LM5190-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5177LM5190

工具与软件:

大家好!

我只是想确保这一点 LM5190-Q1 同步降压控制器对我的应用效果很好、即创建一个具有恒流和恒压(CC-CV)电源的电路。 必要条件为:
平均分量 = 43V 最终目的 57V  
VOUT 测试点 = 48V
Iout = 10a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashenafi

    VOUT 不能高于 VIN、因为 LM5190是降压控制器。 请考虑使用 LM5177 https://www.ti.com/product/LM5177

    如果您对此 LM5177器件有疑问、请创建新帖子。 谢谢

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    如果 VIN 介于52V 和57V 之间、而 VOUT 在10A 输出下为48V、该怎么办? 它能够正常工作吗?

    好的、我将创建另一个帖子、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ericlee、

    请观看此对话。
    LM5177:使用 LM5177进行 CC-CV 稳压器设计并申请 Spice 模型-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    来自 LM5177团队的 Stefan 建议我使用 LM5190-Q1。 "你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashenafi

    我推荐 LM5177是因为我在文章中的最低 VIN 小于 VOUT 调节目标。  Stefan 建议使用 LM5190、因为您会在 Stefan 帖子中将最小 VIN 从43V 更改为52V。 有道理。  

    LM5190可以支持52V 至48V 降压转换、但总功率约为480W (这非常大)、因此您应该仔细设计系统、使其能够处理~ 12W 至24W 的功率损耗(480W 的2.5%- 5%)。 请考虑将散热器与风扇配合使用。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    我明白了。

    由于电路中要使用外部 MOSFET、电源与  LM5190 控制器无关、所以您推荐使用带风扇的散热器作为外部开关 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashenafi

    是的、我之前主要讲的是 MOSFET。  如果频率较高或 CGS 较大、则控制器温度可超过最高工作温度。 请使用快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/download/LM25190-LM5190-DESIGN-CALC 并检查估算的控制器温度。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    请查看我通过私人消息发送给您的快速入门计算器文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashenafi

    请你给我发个短信。 zip 文件?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    我现在就把它发给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashenafi

    HS MOSFET 功率损耗为11W。 通常、需要使用特殊的冷却方法来覆盖如此多的热能。 请降低开关频率并选择一个更好的 MOSFET、并考虑使用两个并联的 MOSFET。  

    您计划如何解决11W 功率损耗?  一个优点是您的 TAMB 只有25°C。 您是否计划使用水冷?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    好的、我明白了。

    如有必要、我只打算使用一个散热器、以及两个或三个并联的 MOSFET。
    例如、当我将开关频率降低到400kHz 时、增益裕度降至15dB 以下-8.9dB。 因此、我将频率提高以获得高于15dB 的增益。
    如何补偿增益裕度? 如果您能帮助我修改设计计算器工具上的值、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashenafi

    请向我发送显示8.9dB 增益裕量的 Excel 计算器文件。 我可以将修改后的 Excel 文件发回给您。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    我通过私人消息将其发送给您。 我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashenafi

    我想我不需要发送更新后的 Excel 文件。 请将功率电感值更改为4.7uF。  

    GM 不够、是因为增益在开关频率的一半处达到峰值(请参阅 https://ridleyengineering.com/images/pdf-design_center/5-current-mode-control-modeling.pdf 中的图5) 、并且您可以积极选择交叉频率。   

    通过使用较大的电感电感器、可以减少 FSW/2处的增益峰值。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    我将值更改为4.7uH、将交叉频率更改为28KHz、但得到的是12.2dB、不大于15dB。
    似乎我无法再修复它、因此请调整 Excel 以满足我的要求并将文件发送给我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_LM5190_28002D00_Q1_2900_-Quickstart-Calculator_5F00_REVB2_5F00_EditByEL.zip

    给你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看一下。 再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    好的、我会这样做。 感谢您让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决 此问题、请勿回复此帖子、 而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL