This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544 LFPS

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452010/tusb544-tusb544-lfps

器件型号:TUSB544

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

当我们执行 USB3.0 LFPS 测试时、我们在 LFPS VTX-DIFF-PP 和 LFPS TBurst 测试中失败了、您对此有什么建议吗?

我们是否应该修改哪个参数来解决此问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LFPS 信号摆幅似乎太高、无法通过测试。 TUSB544将从 USB 主机通过 LFPS、但不应显著影响信号摆幅。 能否降低来自 USB 主机的 LFPS 摆幅?

    如果在 TUSB544上使用 I2C 模式、我建议 检查 LFPS_EQ 寄存器是否设置为"0"。 这将禁用 LFPS 信号上的任何 EQ 增益。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shane、您好!

    我们在 TUSB544上使用 GPIO 模式、您能否帮助确认如何禁用 LFPS 信号上的 EQ 增益?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您处于 GPIO 模式、则默认情况下应禁用 LFPS EQ 增益。 您可能需要降低来自 USB 主机的 LFPS 摆幅。

    您可以尝试使用 CFG 引脚上的设置"R0"来消除 TUSB544的直流增益。 这可能有助于降低电压摆幅、但 USB 主机是更改 LFPS 电压摆幅的主要方法。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shane、您好!

    以下是主机的 LFPS 测试结果、它可以通过 LFPS 测试、 主机是否应将 LFPS 摆幅电压更改为哪个电平?900mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shane、您好!

     如果我们在 CFG 引脚上设置"R0"以消除 TUSB544、的直流增益、这是否会影响 TX 眼图性能?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    900mV 是合适的、可以尝试用于主机 LFPS 摆幅。 看起来主机通过了、但摆幅接近上限。

    2.设置"R0"来消除直流增益会降低 USB 信号摆幅、但眼图不会受到显著影响。

    • 是否有通过 TUSB544的 USB 信号的合规性报告? 最好知道信号具有多大的裕度、以确定摆幅减小是否会成为问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shane、您好!

    随附 TUSB544合规性报告。

    e2e.ti.com/.../TUSB544-ComplianceTest-Report2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shane、您好!

    TUSB544合规性报告1:

    CFG 引脚:对于 TUSB544、为"FR"

    设置:主机+2000mm 电缆+TUSB544

    e2e.ti.com/.../TUSB544-ComplianceTest-Report1.docx

    TUSB544合规性报告2.

    CFG 引脚:针对 TUSB544 (1)的"R1"

    CFG 引脚:针对 TUSB544 (2)的"FR"

    设置:主机+2400mm 电缆+TUSB544 (1)+1850mm 电缆+TUSB544 (2)

    e2e.ti.com/.../7317.TUSB544-ComplianceTest-Report2.docx

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您在合规性报告中有一些裕度、因此可以降低您的直流增益。 为此、请使用 TUSB544上的 CFG 设置"R0":

    如果将 CFG 设置为"R0"后 LFPS 摆幅仍然太高、则需要关闭 USB 主机上的 LFPS 摆幅。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shane、您好!

    CFG 设置是否会影响 DP 的性能?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CFG 会影响 DP 和 USB 性能。 总的来说、最好为 USB 和 DP 提供最高的线性范围(1100mVpp)。

    直流增益会略微影响 USB 和 DP 的信号摆幅。

    此致!

    Shane