This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:带变压器的输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452868/lm5169-output-with-transformer

器件型号:LM5169

工具与软件:

尊敬的专家:

lm5169的输出原理图如下所示。 输入为12V、初级输出预计为5V、第二侧输出为12V (通过变压器)。 实际上、初级输出为3.8V。 您能评论一下 scheamtic 吗?

测试期间、第二侧输出中没有负载。 变压器尺寸为2.54:1。 SW 波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beida

    请仔细检查元件值、并在初级 输出为3.8V 时检查 FB 引脚电压。 理想情况下、如果转换器工作正常、FB 引脚电压应为1.2V。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    当 VIN < 36V 时、客户会获得正确的输出。 当 Vin > 36V 时、输出异常。 我有个问题:这个问题是否是由变压器匝数比引起的? 现在、变压器的匝数比为2.54:1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beida

    请将包含您的电气规格和组件选择在内的完整 Excel 计算器文件发送给我。

    QS 计算器位于 https://www.ti.com/tool/download/LM5169-BUCK-FLY-BUCK-DESIGN-CALC 中)

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我有一段时间没有从您那里听到过。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL