This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:电路设计 TL494

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, LM25037, LM5030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452550/tl494-circuit-design-tl494

器件型号:TL494
Thread 中讨论的其他器件: LM25037LM5030

工具与软件:

您好!

我想使用 TL494设计27V/1A 隔离式直流到直流转换器、您是否可以建议电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考数据表中的原理图示例、更改元件以符合您的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用推挽配置时、我的输入电压范围为22V-33V、输出为27V/1A、在 数据表中未提及输出电压设置计算、请发送详细的设计计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要推挽配置、为什么不使用 UCC2808或 LM5030、LM25037系列? 它们是专用的 pus-pull 控制器。

    关于设置反馈环路没有什么特别之处。 您可以使用反激式或非隔离式直流/直流应用中的相同做法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些不适合我的应用 、请发送详细设计  

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生成详细设计超出了此论坛的讨论范围。 不过、我们可以帮助您查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在上述电路中、如何将电流增加到1A、以及如何将电压降低到27V

    请作出澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以更改电阻分压器以更改反馈、例如、将 22k 更改为20.7k、您将得到27V 的 Vout。

    对于 Iout、需要正确调整功率级的大小(FET 峰值电流、变压器饱和电流、二极管电流、电容大小等)以满足电流/纹波要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在上述电路中设计变压器以获得27V/1A 输出、 请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器设计超出了 此论坛的范围。

    网上有许多关于变压器设计的基础文章。

    若要 改变某个方向、您可能无需更改电流互感器的匝数比、因为27V 非常接近28V。 您需要更改线规、可能还需要更改磁芯、以满足更高的电流要求。