This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:备用电压已确定

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450006/tps6594-q1-backup-voltage-determined

器件型号:TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS65218

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在对其系统中的 TPS6594-Q1进行评估。
在其之前的产品中、使用一个确定 PMIC 备用电压的寄存器(TPS65218)将电池更换时序输出到日志或监控器。
请参阅 下面随附的文件。


他们希望在此产品中使用 TPS6594-Q1实现相同的功能。 TPS6594-Q1中可使用哪个寄存器来确定备用电压?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    根据数据表、该器件无法以与 TPS65218类似的方式测量备用电池电压。 因此、我认为这是不可能实现的。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari-San:

    客户了解到 TPS6594-Q1无法以与 TPS65218类似的方式测量备用电池电压。

    是否可以通过 TPS6594-Q1获取备用电压?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    不可以、唯一可以获取的是备用电池是否正在充电以及是否达到目标电压的信息。

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari-San:

    是否可以在未使用充电模式时检查备用电压是否达到目标电压?
    如果可能、客户认为可以通过将目标电压设置为电池更换的基准电压来实现他们想要实施的过程。
    你怎么看?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ninomiya-San:

    我不记得该功能曾尝试以这种方式使用、因此我不确定电压电平识别是否在没有充电的情况下有效。

    让我检查一下设计是否可行。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ninomiya-San:

    遗憾的是、这是不可能的。 禁用充电器会禁用监控。  

    因此建议使用可再充电电池。

    BR, Jari.