This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843-SP:将 NC 引脚连接到 GND

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454155/uc1843-sp-connecting-nc-pins-to-gnd

器件型号:UC1843-SP

工具与软件:

您好!

UC1843-SP (5962-8670402VXA、PLCC-20封装)的 NC 引脚(即引脚 1、3、4、6、8、9、11、14、16和19)是否可以接地?

谢谢!  

Aki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aki、

    封装的 NC 引脚未在内部连接到任何地方、可以接地。

    谢谢!
    Daniel