This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:POR 后的 VREG 配置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25798, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430602/bq25798-vreg-configuration-after-por

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ24650

工具与软件:

例如、bq25798 PROG 引脚配置为2s 配置、即使在将其配置为3s 配置之后、也会在 POR 后回滚到2s 配置?? 系统将如何计算默认状态?

TS 引脚在不使用时如何处理、可以接地、也可以根据任何其他配置进行配置、并且与 D+和 D-引脚相同。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一些有关 bq25798驱动器的资源吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    PROG 引脚会为充电配置寄存器设置默认状态。  在 POR 时或 WD 计时器到期时、会测量 PROG 引脚电阻、并根据该电阻将寄存器设置为默认值。   D+/D-可以悬空。  如果未使用、则有一个可设置为零的 EN_TS 位、或者 TS 引脚电阻分压器可以具有相同大小的电阻器、以设置 V (TS)= 1/2 * REGN。  Linux 驱动程序位于  

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=75997c21e9dfc0d54b7f774bfb37e6af796ff293

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下第二段的含义是什么、它提到即使在 POR 之后更改充电位也会设置为3s 配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    POR 后、主机可以首先写入电芯位以更改电芯数、然后写入 VREG 和 MINSYS 以将这些值从3S 默认值更改为3S 默认值。  在 POR 或 WD 计时器到期时、充电器恢复到通过 PROG 引脚设置的默认值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、我还有一个疑问:如果我们不使用备份模式、那么我们是否需要 acfet 和 rbfet、因为一个 FET 可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    RBFETx 和 y 会阻止 VBUS 电压出现在 VACx 和 VACy 中。 ACFET 可防止 VACx 的外部电源出现在 VBUS 上并反馈回 VACy。  如果您没有2个单独的输入或不关心一个电源向另一个电源反馈、那么一个 FET 可能是如此。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、我已开始在 bq25798 EVM 上进行测试、我将通过分类 JP22将电池配置设置为1s 1.5Mhz、而无需更改初始配置中给出的任何其他跳线(JP22排序除外)。  
    我通过 J1处的电源提供12V 和1A 的输入、并在 J5 BATTERY 和 PGND 端子处连接1节锂离子电池、我期望系统在没有任何软件配置的情况下充电、但不充电、EVM 仅拉动17mA。  

    为了对此进行调试、我尝试使用 STM32从 J8 i2c 检查 IC 的寄存器  、并在 REG20处得到值100000、这意味着 VBUS_OVP_STAT 为1、我提供的输入小于 VBUS 最大值26V 为什么我要得到它。  

    我也没有将热敏电阻连接到 EVM、因此我认为它可能会导致问题、因此我尝试将 REG18 NTC 控制更新为 1010101、其中我将 LSB 设置为1、这意味着 TS_IGNORE。 我仍然无法为电池充电。

    STAT LED (D13)以1Hz 的速率闪烁、这意味着器件处于故障状态。 有时它可以进入充电模式、同时我将电压降低到3.6V 以下并移除电池并重新连接、但当我重新创建相同的东西时、我无法获得相同的结果、因此这可能是随机的东西或触发它进行充电的东西、而我无法获得这些东西。 您能帮助我指明问题的引脚吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加图像以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    您能否提供 REG0x1B 至 REG0x27 (状态寄存器和故障寄存器)的寄存器转储?  此外、使用电压表、BATP (TP17)可测量什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x1b:: 100000
    0x27:: 100100
    BATP 4.1V 时的电压  
    TP17 4.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    我需要0x1B 到0x27的所有寄存器。 从下面的 BQSTUDIO 来看、0x1B 报告 WD 计时器到期。  0x27是否报告 OTG OVP 标志和 TSHUT 标志?   我认为这些都不正确。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 i2c 端口获取这些数据并手动将这些数据输入到软件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    感谢您的努力。  如果单击功能区右侧的"域视图"按钮、您将位于以下页面:

    现在问题出在 BAT 和 SYS OVP 上。  是否未连接电池?  电池电压是否大于 VREG 寄存器设置?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接电池后、BAT 电压小于4V、TP27处的电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savienkat:

    充电器测量 BATP 引脚(TP37)上的电池电压、并与 VREG x OVP%进行比较。  电池组保护器是否有可能正在打开、这看起来没有将电池连接到充电器?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟、电池已连接、电压为3.6V、什么是电池组保护器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    我假设您不是尝试为裸锂电池充电、这是不建议的。  这意味着电池组具有保护器 IC 以及充电和放电 FET、可像 https://www.ti.com/lit/gpn/BQ2982一样防止过压/过流和欠压/欠流。  保护器充电 FET 可能会关断、这会导致充电器反复对 BAT 和 SYS 输出电容器过充。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试为具有保护器 IC 的超长寿命4.2V 2.9Ah 锂离子电池充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我怀疑保护器 IC 由于某种原因而关闭。  保护器过流和过压阈值是什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时在我将电压降低到3.6V 以下并取出电池并重新连接时、它可以进入充电模式、但当我重新创建相同的内容时、我无法获得相同的结果、因此可能是随机的或触发它充电的东西、这是我无法获得的。

    我还使用4.2V 和4.3的电源为电池充电、有时负载电流设置为2A、CC CV 周期发生良好  

    此致、

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    当存在 OVP 时、充电器使用 BATP 引脚来了解何时充电、何时停止充电。  如果您监控该电压、它应该告诉您正在发生什么。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    在上面的图片中、我尝试了不同的电池、我观察到单节电池出现故障、我厌倦了使用2个具有保护的不同电池、并对单节电池短路 JP 22、BATP 约为3V9的电池电压

    我没有看到 这个问题双电池与电池保护,我用过两个不同的公司的电池都充电良好. 在该设置中、JP24已短路、BAT 缓慢增加并稳定在8V4。

    有没有我缺少的配置? 来自 Prog 引脚的一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点需要补充、我没有将任何东西连接到 J7、这会导致任何问题。 但这不会导致双节电池配置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    您能否启用 ADC 并设置另一个寄存器转储?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    不启用 ADC 时、i2c 从0x1B 转储到0x27

    在从 0x1B 到0x27的2E I2C 转储上启用 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    感谢您的努力。  但是、我需要查看16位寄存器页面才能查看 ADC 值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25798_REG01_CHARGE_VOLTAGE_LIMIT -1A4
    BQ25798_REG03_Charge_Current_Limit -64
    BQ25798_REG06_INPUT_CURRENT_LIMIT -90
    BQ25798_REG0B_OTG_VOLTAGE_regulation -dc
    BQ25798_REG19_ICO_CURRENT_LIMIT -90
    BQ25798_REG31_IBUS_ADC -15
    BQ25798_REG33_IBAT_ADC -1A4
    BQ25798_REG35_VBUS_ADC -2f27
    BQ25798_REG37_VAC1_ADC -2f0c
    BQ25798_REG39_VAC2_ADC -0
    BQ25798_REG3B_VBAT_ADC -FAA
    BQ25798_REG3D_VSYS_ADC -124e
    BQ25798_REG3F_TS_ADC -252
    BQ25798_REG41_TDIE_ADC -2a
    BQ25798_REG43_DP_ADC -0
    BQ25798_REG45_DM_ADC -0
    BQ25798_REG00_MIN_SYSTEM_VOLTAGE -4
    BQ25798_REG05_INPUT_VOLTAGE_LIMIT -6b
    BQ25798_REG08_PRECHARGE_CONTROL -C3
    BQ25798_REG09_termination_control - 5
    BQ25798_REG0A_再 充电_CONTROL -23
    BQ25798_REG0D_OTG_CURRENT_regulation -4b
    BQ25798_REG0E_TIMER_CONTROL -3D
    BQ25798_REG0F_CHARGER_CONTROL_0 -A2
    BQ25798_REG10_CHARGER_CONTROL_1 -85
    BQ25798_REG11_CHARGER_CONTROL_2 -40
    BQ25798_REG12_CHARGER_CONTROL_3 -0
    BQ25798_REG13_CHARGER_CONTROL_4 -41
    BQ25798_REG14_CHARGER_CONTROL_5 -1e
    BQ25798_REG15_MPPT_CONTROL -aa
    BQ25798_REG16_TEMPERATURE_CONTROL -c0
    BQ25798_REG17_NTC_CONTROL_0 -7a
    BQ25798_REG18_NTC_CONTROL_1 -54
    BQ25798_REG1B_CHARGER_STATUS_0 -b
    BQ25798_REG1C_CHARGER_STATUS_1 -A
    BQ25798_REG1D_CHARGER_STATUS_2 -1
    BQ25798_REG1E_CHARGER_STATUS_3 -c0
    BQ25798_REG20_FAULT_STATUS_0 -20
    BQ25798_REG21_FAULT_STATUS_1 -0
    BQ25798_REG22_CHARGER_FLAG_0 -0
    BQ25798_REG23_CHARGER_FLAG_1 -80
    BQ25798_REG24_CHARGER_FLAG_2 -0
    BQ25798_REG25_CHARGER_FLAG_3 -0
    BQ25798_REG26_FAULT_FLAG_0 -20
    BQ25798_REG27_FAULT_FLAG_1 -40
    BQ25798_REG28_CHARGER_MASK_0 -0
    BQ25798_REG29_CHARGER_MASK_1 -0
    BQ25798_REG2A_CHARGER_MASK_2 -0
    BQ25798_REG2B_CHARGER_MASK_3 -0
    BQ25798_REG2C_FAULT_MASK_0 -0
    BQ25798_REG2D_FAULT_MASK_1 -0
    BQ25798_REG2E_ADC_CONTROL -80


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    ADC 显示有充电电流流动、因此不能存在 OVP。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、仅单节电池出现故障的可能性有多大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    我不知道。  您的寄存器读数相互矛盾。  在 OVP 模式下、转换器关闭、这意味着应该没有电流流动。  如果没有 VBUS、SYS 和 BAT 电压的一些示波器图、我将无法提供进一步的帮助。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、延迟回复的结果如下

     

    输入电压为12V、每个分压值为2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savienkat:

    感谢您的努力、但我希望一个图上的所有信号都与下面类似:

    SYS 为粉色、BAT 为绿色。 电池充电终止。  我向 SYS 添加了脉冲负载电流。  转换器输入电流限制设置为500mA、因此转换器的输入功率不足以提供负载电流、因此电池必须补充电流。  从而导致 SYS 降至电池以下。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    Jeff、您好!


    VIN 12V、我连接了一个可以在30mA 附近消耗电流且电池电压为3V4的系统、当我 在2s 内观察到这些信号时、它们更平滑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    我不明白为什么您看到尖峰、除非电池未连接或由于某种原因电池组保护器打开。  BAT 充电电流输出无法强制在(I = C*BAT)上出现如此快速的移动尖峰、因为 dv/dt 等效电容很大。  我想得越多、尖峰之间的平滑度就意味着需要连接一个电池或大电容。  因此、如果所连接电池组的保护器在电池电压达到特定阈值时打开、则可能发生上述尖峰的唯一方法。  此外、不建议在运行过程中更改电池节数。  如果您拥有1节电池、则电芯数应为1节、然后您可以将 VREG 更改为1节允许的范围内。  锂离子电池组的预期充电曲线为

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    我最近还开始使用 Bq24650 EVM 进行测试、我更换了一个电阻器、以便支持1芯配置。 在测试设置中、我使用相同的电池进行 BQ24650和 BQ25798的 EVM 比较、并在此附上结果、bq24650能够为电池充电



    我还使用其他公司的1节电池测试了该 EVM ,它具有电池保护的结果仍然相同:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savienkat:

    那么它似乎是电池组保护器。  您能否获得保护器规格并了解最大 OVP 阈值是多少?

    此致、

    Jeff