This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:高效解决方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP23123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448757/ucc2897a-high-efficiency-solution

器件型号:UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件: PMP23123

工具与软件:

您好、先生、

我们希望找到一种轻负载和重负载时均能实现90%效率的解决方案、因此我们认为拓扑应具有有源钳位正激式拓扑、以符合规格要求。

可以帮助提供任何建议或解决方案吗? 感谢您的帮助和向您学习。

Vin=20V~57V、Vout=57/2.5A。  隔离控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Vin = 20V 至57V、Vout = 57V/2.5A、在 UCC2897A 的重负载(>50%满负载)下可以实现90%的效率。 但需要定义轻负载效率-什么是"轻负载"、固定频率 PWM 控制器可能无法实现90%的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超

    好的、客户希望在50W~100W 的重负载下效率能达到94%、有什么可能吗?  

    谢谢、如果功率小于50W、不要考虑它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的设计处于满负载时、接近94%的效率可能会达到接近94%、但在50%的负载下、它可能不会、但应该可以获得大于90%的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超

    得到了,谢谢你的帮助。

    此外、还有任何参考设计电路、我们可以参考以下规格?

    Vin=20V~57V、Vout=57/2.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、最接近的是

    www.ti.com/.../PMP23123

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超

    感谢您的帮助、我们可以提供此 PMP23123参考设计的 EVM 板、也可以申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个参考设计。 您需要联系当地的 TI 支持人员并寻求他们的帮助以获得包含您的项目详细信息的电路板。

    但可以通过我提供的链接获取设计文档。