This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:跳周期操作的优缺点

Guru**** 2810115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454175/lm5021-pros-and-cons-for-skip-cycle-operation

器件型号:LM5021

工具与软件:

嗨、团队:

您能列举跳周期操作的优缺点吗?

优势:
-轻载效率高

缺点:
-频率较低,轻负载时变差。 因此很难滤除噪声
-输出振铃会更高?
-轻负载瞬态会更慢吗?

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"优点"列中、我可以在空载条件下添加更好的输出调节。

    当有效开关频率低于25kHz 时、缺点列中的可闻噪声会有所增加。

    由于这具有光耦合器反馈、因此在周期跳跃模式下瞬态响应不会变慢。

    此外、我也不相信设计中的输出振铃在频率跳周期模式下会更轻。

    如果未使用跳周期模式、您的输出纹波电压看起来会有所不同、但仍将处于相同的幅度。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致