This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:CADJ 电容器值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454333/lm317a-cadj-capacitor-value

器件型号:LM317A

工具与软件:

尊敬的团队:

我想知道如何确定 CADJ 的值。 我已经浏览了数据表、其中只提到 CADJ 应为10 μ F。 确定 CADJ 的值时是否有规则?

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:  

    CADJ 用于改善 PSRR 并降低输出上的噪声。 它通过 使用串联电阻 R1创建一个低通 RC 滤波器来实现这一点。 如果 CADJ=10uF 且 R1=240欧姆、您将获得66Hz 的3dB 截止频率、因此如果您更改 CADJ、则会更改可过滤的频率。 您可以使用下面的公式重新计算它。   

    fc = 1/(2 ×π×CADJ*R1)