This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:有关 ILIM、IMON 和 IREF 的问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453505/tps1685-question-on-ilim-imon-and-iref

器件型号:TPS1685

工具与软件:

嗨、团队!

如果我希望器件在18A 跳闸、但不希望启用快速跳闸或过流保护、我是否会将 ILIM 连接到电阻器、将 IMON 连接到 GND、使 IREF 开路?

第34页指出、如果 ILIM/IMON 为 GND 且 IREF 为开路、则该器件将用作简单的高电流负载开关、而不具有可调过流/快速跳闸功能。

我假设 ILIM 只是将默认限制跳闸点分配给20A。

谢谢!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我将在下周早些时候回来。

    此致

    Kunal Goel