This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:EVM 问题

Guru**** 2649375 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454064/bq25756evm-issues-with-evm

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

此 EVM 存在一些问题。

测试设置:

-台式 PSU ,设置为23V, 5A

-直流负载,设置为23.5V ( 在指南中没有用于选项2.4.1的 PSU)

- EVM 板,符合用户指南的标准配置

- bqStudio (v1.3.127、Charger_1_00-bq25756.bqz)和 EV2400设置正确、并与 IC 进行验证的通信

使用上述设置时、充电不会进入 CC 模式、仅进行预充电。 此外、IC 和直流负载 (设置1A、ADC 868mA、负载0.97A)报告的电流值不一致。

在不同的测试之间、IC 每隔一秒左右就会进入电池过压保护状态。

进一步测试、我禁用了预充电。 然后、IC 进入 CC 模式、但电流值仍然不一致:ADC 1586mA、负载1.7A、设置2A。

我稍后会注意到的一点(无法验证是否一直是这种情况)是 VFB_ADC 始终报告为0。

在进行一些没有不同结果的更多测试后、IC 在未连接直流负载的情况下在 CV 和"充电终止完成"之间循环。

我订购了备用 IC、因为我认为这个 IC 已损坏、但是有关发生这种情况的任何信息都很有用。 我还订购了正确的电阻器、以便使用实际电池(4节)进行测试。

此致、

鲍里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、鲍里斯、

    感谢您在这方面的努力。

    我有几个问题可以帮助解决进入电池过压保护的充电问题:

    • 直流负载是处于恒流模式还是恒压模式?
    • 有多大的电容与直流负载并联? 我们建议在测试时至少将1000µF 或2000µF 与直流负载并联。
    [报价 userid="486001" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454064/bq25756evm-issues-with-evm "]此外、IC 报告的当前值和直流负载 (设置1A、ADC 868mA、负载0.97A)存在差异。

    预计会出现这种差异。 该 ADC 用于提供电压和电流电平的通用指示器。

    稍后我注意到的一件事(无法验证是否一直是这种情况)是 VFB_ADC 始终报告为0。

    默认情况下、VFB ADC 处于禁用状态。 我们建议在充电器充电时关闭 VFB ADC。 在充电器未充电时打开 VFB ADC 不会产生任何问题。

    [报价 userid="486001" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454064/bq25756evm-issues-with-evm "]在进行一些没有不同结果的更多测试后、IC 在未连接直流负载的情况下在 CV 和"充电终止完成"之间循环。[/QUOT]

    我认为充电器对电容器进行充电、然后达到终止电流阈值。 充电终止后、电容器电压降至再充电阈值、IC 再次开始充电。 这是预期行为。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。 另外、根据您告诉我的、IC 似乎仍然在工作。 我觉得 IC 还不需要更换。

    这里还提供了指向 BQ2575X 常见问题解答页面的链接、仅供参考

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    感谢您的及时、全面的答复!

    添加并联电 容可修复异常行为(预充电、过压保护)。

    感谢您发送常见问题解答、稍后将派上用场!

    此致、

    鲍里斯