This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:17.6MHz 是否需要将 Bead-C 滤波器用于射频电源?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454351/lp877451q1evm-does-17-6mhz-need-the-bead-c-filter-for-rf-power

器件型号:LP877451Q1EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

您好!

我对网站上的演示视频有疑问、 TI 展示的17.6MHz 版本无需在输出端添加 Bead-C 滤波器。

但是、从实用角度讲、17.6MHz 版本 EVB 仍然安装这些组件。 哪项正确?

8.8MHz 版本怎么样、它是否需要 Bead-C fillrter?

谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 板具有占位符、可在需要时使用 LC 滤波器进行评估。 我们在设计 EVM 时考虑了所有不同的变体或用例。 同样的 EVM 也可用于评估其他开关频率配置。  是、如果使用8.8 MHz、并且相关应用为 AWR2944或任何其他雷达 SoC、其 IF 带宽为8.8MHz 在该 BDW 内部切换、则需要次级 LC 滤波器。  

    此致、

    Ishtiaque