This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:用于开关频率选择的电阻器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454294/tpsm86638-resistors-for-switching-frequency-selection

器件型号:TPSM86638

工具与软件:

嗨、团队:

我相信 MODE 引脚上的开关频率选择只能在800kHz 和1200kHz 之间进行、但数据表列出了用于选择的电阻器阻值102 kΩ/ 249 kΩ、但 WEBENCH 选择了162 kΩ/ 374 kΩ。
正确的值是哪一个?
是否可以选择102kΩ/ 249kΩ(162kΩ/ 374kΩ)以外的电阻器?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请使用我们数据表上的值(102k/249k)。 webench 模型可能有一些错误。 我们稍后将联系 webench 团队进行修改。 谢谢。

    奥罗拉