This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:在焊盘图案示例中 VIN (3引脚)和 SW (6引脚)处的过孔

Guru**** 2526180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453052/tpsm365r6-vias-at-vin-3pin-and-sw-6pin-in-the-land-pattern-example

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPSM365R6V5、并且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我对 TPSM365R6V5RDNR 的模式有疑问。

关于 VIN3引脚和 SW6引脚、

在10.4.2布局示例中的布局示例中没有过孔。

另一方面、 在焊盘图案示例中、每个都有两个过孔。
・这些通路有什么用?
・这些通孔是否必要? 我认为过孔与模式相比较大。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    过孔用于散热。 过孔的数量取决于应用及其所需的散热、电路板尺寸等

    第二张图片中显示的过孔是可选的、其目的是在需要时显示可放置过孔的位置。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi