This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69610:TLC69610 + TLC69614、在添加散射器后、亮度不均匀会出现问题。

Guru**** 2628865 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC69610, TLC69614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441350/tlc69610-tlc69610-tlc69614-after-adding-the-diffuser-there-is-an-issue-with-uneven-brightness

器件型号:TLC69610
Thread 中讨论的其他器件: TLC69614

工具/软件: Launchpad +示例代码(tlc696xx_f28003x) 并运行"LED_simple_test"函数。

您好!

完全点亮后、LED 的肉眼看起来都是均匀的。 但是、添加散光器后、光线变暗区域的间隔也很明显。

如何改善这一问题?

[添加扩散器]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    您以前见过此类产品吗? 我想您可能需要咨询散光器供应商。

    此外、我想检查扫描频率。 这里的工频是多少?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Gracie:

    我是 TI 产品的新手、但仍不熟悉它们、目前仅使用示例代码进行测试。

    #define在中找到了system_info.h。 这是您所说的扫描频率吗?



    BR、Adams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    您是否为此电路板使用8scan?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie

    仅一个 TLC69610和17个 TLC69614。

    BR、Adams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    我注意到您在代码中使用了8行扫描线。 因此、如果 sub_pwm 为9位、您的扫描线路频率为3.66KHZ。 现在您的 LED 板处于低亮度状态。 您可以测量通道电压(LED-)波形吗?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gracie:

    测量的波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我需要 TLC69614输出波形、而不是 MOSFET

    Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将屏幕截图行#25中的扫描线更改为4

    您没有使用8scan。 所以我们浪费了一半的时间

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 Gracie

    很抱歉这么晚才回复。

    我只需将背光样板放回原位。
    在使用不同的 PWM 占空比进行测试并添加散射器后、肉眼看起来相对一致。

    不过、在以最大功耗进行测试时、
    我注意到一种现象。 使用电源(0~30V/5A)、

    增大 VLED 似乎达到电流限制、并且不会进一步增加。 您对此有何看法?

    测量:

    • VLED = 5V、0.2A
    • VLED = 6V、0.35A
    • VLED = 7V、0.45A
    • VLED = 8V、0.46A
    • VLED = 9V、0.47A

    BR、Adams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    我对您的测试条件感到非常困惑。

    我们的 LED 驱动器是一个电流阱、应在满足 VSAT 时输出恒定电流。 因此、 在特定的 PWM 数据中、只有在电流不增加时、才意味着 VLED 足够。 您还可以测量 LED 驱动器 OUT 引脚电压。 数据表具有针对不同电流输出的 VSAT。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gracie:


    我们需要设计背光面板的散热、

    因此、我们需要观察电池板的最多发热和总体功耗。

    这就是我们尝试增加 VLED 电压以查看总电流是否会相应上升的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:  

    似乎是在 VLED=7V 时、LED 驱动器已处于恒流阱。 使用此器件的 AHVC 功能也可以更低:设置余量并启用 FB。

    我希望大家理解我的观点:随着 VLED 的上升、电流在某个电压下不会增加、这就是它的工作方式。 这很正常。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie:

    我想问一下、我们应该如何正确测量背光板的最大功耗?

    此外、如图所示、测试中当前不包含 FeadBack (FB)器件。 这是否会影响测量?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    如果您使用外部直流电源为 VLED 供电、则需要在施加 VLED 时使总电流仅为您的设置值、并且不会随 VLED 的增大而增加。 这是您所需的 VLED。 如果包含 FB、则 LED 驱动器的 AHVC 算法将处理这部分、并自动将 VLED 调整为我所述的值。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie:

    我有一个关于我们从客户那里收到的数据的问题。

    VLED 标记为最大12A、但当我们使用电源供电时、电源显示电流不超过0.5A。

    这两个值之间存在显著差异。 这可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    您是否意味着此 LED 板在客户侧经过最大12A 的测试、而在客户侧仅为0.5A?

    您是否保证 LED 驱动器的 OUT 引脚为0.7V? 对于 LED 的 Vf 5.8V、VLED 需要至少为5.8+0.7+0.5 (电缆损耗)=7V。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie:

    客户在电路图中注明了该值、但我们不知道他们进行的实际测量。 不过、

    因为我们无法测量与客户相同或接近的值。

    此外、您提到的0.7V 是指 TLC69614QRTWRQ1的 OUT 引脚吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    正确。

    您还可以联系一些 TI 现场团队帮助我们确定您的项目吗? 您也可以通过邮件与我联系。

    BR、Gracie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie  

    请提供您的电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    我已向您发送朋友请求。

    BR、Gracie