This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:禁用计时器?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453790/tps2491-disabling-timer

器件型号:TPS2491

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想禁用 TPS2491的计时器功能。 在7.3.8节的数据表中、您建议在未使用该功能时将计时器引脚接地。 您是否真的是指接地短路?

这对我不起作用。 IC 通过使用25µA 为连接的电容器充电、尝试在计时器引脚处达到4V。 电容越小、达到它的速度就越快。 到目前为止、一切都很好。 但是、如果发生接地短路、是否永远不会达到4V? 我不应该将例如160k Ω 的电阻从定时器引脚接地、以确保25µA 的电阻器压降为4V?

我感谢您提供任何建议。

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    将计时器接地会禁用其功能。 这对你不是有用的吗?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我错了。 我 揭示了"禁用计时器功能"一词可禁用过流检测与关闭输出之间的任何延迟。 但实际上、它会完全禁用关闭输出的功能、并且仅将电流限制为设定值。

    谢谢你。