Other Parts Discussed in Thread: TPS2491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2491 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我想禁用 TPS2491的计时器功能。 在7.3.8节的数据表中、您建议在未使用该功能时将计时器引脚接地。 您是否真的是指接地短路?
这对我不起作用。 IC 通过使用25µA 为连接的电容器充电、尝试在计时器引脚处达到4V。 电容越小、达到它的速度就越快。 到目前为止、一切都很好。 但是、如果发生接地短路、是否永远不会达到4V? 我不应该将例如160k Ω 的电阻从定时器引脚接地、以确保25µA 的电阻器压降为4V?
我感谢您提供任何建议。
此致
Thomas