This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:适用于 BQ25758S 的 TPS25730D

Guru**** 2510785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758S, TPS25730, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448886/tps25730-tps25730d-for-bq25758s

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:BQ25758S、、 TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们将使用  BQ25758S 通过 PD 生成5V/10A 输出(5V 至20V 的输入)。 请注意、我们的应用是纯接收应用、我们将不会向 USB-C 供电 因此、如果您有任何建议、可使用任何特定的 PD 控制器、或者 TPS25730D 与 Q25758S 配合使用可以正常工作、请提供建议。

还请阐明我们将如何为 Q25758S 设置5V/10A、就好像我们应该将其与 TPS25730 I2C 连接、或者我们需要任何外部 MCU 与其连接? 我们希望将其电流设置为10A。  

此致、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:  

    感谢您联系我们!

    最终应用是什么? 我将对此进行深入探讨、并向您提供产品建议。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我们已准备好针对消费类市场共同充电所需的器件。 请帮我回答我在最后一封信中提出的问题。 我很期待这件事。  

    BR、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:  

    TPS25730有一个 I2C 目标接口端口:I2Ct。 它无法通过 I2C 配置 BQ25758S、这意味着配置 BQ 器件需要外部 MCU。  

    TPS25730 主机接口技术参考手册 介绍了可从 I2Ct 端口访问的寄存器。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    好的、我们将使用通过 BQ25758S 外部 MCU 进行控制的 I2C。

     TPS25730似乎 无法通过 TI 配置工具进行配置。 如果是、那么我们将如何配置它、还是通过配置引脚来完成? 通常、对于其他 PD 控制器、我们 使用 TI 配置工具中的.bin 文件、并  使用同一 MCU 通过 I2C 将其传递给 TPS25730。 您认为我们是否应切换到 TPS25751、以使其易于配置、而无需处理固件方面的问题。  根据 TPS25730的规定、我们可以通过 ADCIN 引脚设置 Vmin、Vmax 和电流设置。 请确认、比如我们将 Vmin 设置为9V、Vmax 设置为20V、然后它会确保将 PD 输入设置在这些电压范围内?

    还请确认、对于 TPS25730或 TPS25751定制电路板应 在板上添加 EEPROM 以存储配置、从而在每次通电时自动配置 PD 控制器? 如果是、请建议为闪存选择任何特定选项、例如尺寸、可以是任意器件型号?  

    谢谢!

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:  

    TPS25730

    您的理解是正确的。 TPS25730旨在使"纯受电"应用变得简单、并且完全可通过引脚 Strap 配置进行配置。 无需外部 EEPROM 或任何类型的固件开发。 TPS25730非常适合桶形插孔替换类型应用。  

    以下参数通过 ADCINx 引脚配置:  

    • 最小电压  
    • 最大电压
    • 工作电流  
    • 最大电流

    示例原理图:

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TPS25751

    可通过 TI 配置工具将 TPS25751配置为仅受电。 该器件确实需要外部 EEPROM 或 MCU 来将二进制文件加载到 PD 控制器中。 该器件具有更大的灵活性/定制能力、如果最终产品需要通过 USB-IF 的 USB PD 认证、我也会推荐该器件。  

    有关我们在模块上使用的 EEPROM 器件型号、您可以参阅《TPS25751EVM 用户指南》。 EEPROM 的要求如下所述:

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢双方的澄清。 这有助于最终确定 PD 控制器。 最后一个问题、您说过"TPS25730最适合桶形插孔替换类型的应用"、并且我们的应用仅用于从 USB-C PD 获取电源、因此这将非常适合避免使用任何固件。  

    我将使用最大电流将输入设置在9V 到20V 之间。 敬请告知我们、如果在我们这边、直流/直流降压转换器需要生成5V 电压、但只有0.5A 等低电流、这意味着只有2.5W、那么 PD 控制器会将 USB-C 输入的电流消耗保持在9V 的水平、对吗?  关于 USB-C PD、我知道随着电压增加、电流减小(如在9V 时)、电流会更低但功率仍然更高、因此这不会为此特定案例造成任何问题? 请确认。  

    谢谢。此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:  

    那么 PD 控制器将通过 USB-C 输入保持电流消耗低的9V 电压对吗?  [报价]

    您能解释一下以上内容的含义吗? USB-C 端口将与适配器协商 PD 合约。 然后、主机需要设置直流/直流转换器以输出所需的电压和电流电平。  

    如果直流/直流转换器需要生成最大5V/0.5A、是否有理由让 USB-C 输入大幅升高?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    实际上、正如我在本主题开头所述、"我们正在使用  BQ25758S 通过 USB-USB 生成5V/10A、输入为5-20V PD。" 因此、我们需要5V/10A (50W)。 此10A 电流会因负载而异、最小值为5V/0.5A、2.5W。 这就是为什么我问我是否将 TPS25730设置为9V、以便我可以仅在降压模式下运行直流/直流 、所以您可以确认 TPS25730可以将最小电压设置为9V、并可以针对2.5W 功率相应地提供电流、以便主机将电压保持为9V、电流保持在大约0.277A? 请告诉我、我 针对此2.5W 情况下的 TPS25730描述与9V 是否正确?

    我们希望通过 PD 控制器将最小电压保持为9V、以便在 BQ25758S 上我们只会以仅降压模式运行它。

    对于更高功率的输出(如5V/10A、50W)、我假设该 PD 控制器会使用相应的电流量将 USB-C 电压设置为更高的电压。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhmmad:  

    请参阅我的以下评论:

    • 在根据 PD 规范进行 PD 协商之前、PD 控制器需要先协商5V 的隐式合约。 在这种情况下、 转换器将以降压/升压模式运行
    • 所需的最小功率由确定 最小电压 配置(可通过 ADCIN1设置为9V)乘以工作电流配置。 当接收到的 PD 供电能力功率不符合最小功率时、在 PD 请求消息中设置"能力不匹配"位。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aya 的答复。 请澄清。  

    • 在进行 PD 协商之前、隐式5V 合约意味着什么? 因此、在这种情况下、该5V 电压仅供 PD 控制器使用、不会像我们的降压-升压稳压器那样提供给接收端?
    • 根据数据表、该工作电流是接收端正常工作所需的电流。 您现在可以这样说明这一点吗、我们可以选择0A 工作电流、接下来是0.5A、如果假设直流/直流生成5V 电 压和0.5A 电流(来自 USB-C 的9V 电压)、意味着2.5W、那么在 PD 控制器 Vmin 设置为9V 时、我应该将工作电流设置为0A、以避免 能力不匹配。 你说什么?

    BR、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:  

    我会在明天一天结束前回复您以上问题。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢 Aya。 请慢慢享用。  

    BR、  

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:  

    在 PD 协商之前、隐式5V 合同是什么意思? 因此、在这种情况下、该5V 电压仅供 PD 控制器使用、不会像我们的降压-升压稳压器那样提供给灌电流侧?

    Type-C PD 合约的协商顺序可分为两个不同的阶段:隐式合约和 显式合约协商。 隐式合约是在两个器件之间的 CC 线路上进行广播和协商的 Rp/Rd (上拉和下拉)。 显式合约协商是在 CC 线上发生的实际 PD 通信、允许9V、15V 和20V 等高压合约。

    TPS25730设计为可替代桶形插孔、因此灌电流路径(PPHV)始终处于启用状态。

    根据数据表、该工作电流是接收端正常工作所需的电流。 您现在可以这样说明这一点吗、我们可以选择0A 工作电流、接下来是0.5A、如果假设直流/直流生成5V 电 压和0.5A 电流(来自 USB-C 的9V 电压)、意味着2.5W、那么在 PD 控制器 Vmin 设置为9V 时、我应该将工作电流设置为0A、以避免 能力不匹配。 您说什么?

    我不确定我是否理解你的意思。 当供电方(例如电源适配器)不支持受电方的最小功率要求时、PD 请求消息中的"能力不匹配"位将生效。 澄清一下、功能不匹配不会禁用直流/直流的电源路径。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的回答。

    我不确定您的意思。 当供电方(例如电源适配器)不支持受电方的最小功率要求时、PD 请求消息中的"能力不匹配"位将生效。 澄清一下、功能不匹配不会禁用直流/直流的电源路径。  [报价]

    因此即使在这种情况下、直流/直流稳压器的电源路径也会向上。 我将最小工作电流设置保持为0A。 我认为总体而言、我们很好。  

    感谢您的支持。  

    BR、

    Muhammad Awais