This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022RWUR

Guru**** 2441740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453303/tps61022-tps61022rwur

器件型号:TPS61022

工具与软件:

您好!

我们已将 TPS61022RWUR 器件用于我们客户的一项应用、但该器件在运行过程中出现故障。 VBATT 电压的最大值为3.7V。

我们观察到、引脚2 (SW)显示的开关脉冲不一致、这会导致内部 MOSFET 损坏并导致 IC 故障。 因此、每次发生故障时都需要更换部件。

下面是产品中使用的 IC 的原理图。

非常感谢您的指导能够帮助解决此问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    您能帮助显示开关波形吗? 顺便说一下、负载电流是多少? 不一致对于轻负载是可以的、只需要检查 SW 交流尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    请参阅随附的图。 放置在电路板上时很难捕获、因为其他元件彼此非常靠近。

    在 L2上进行的测量。

    负载电流是1800mA 十六进制  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hiren、

    这是 SW 电压波形吗? 因为我看到过它的测量单位是 Current。