This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:OVP、UVP 值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450526/tps2640-ovp-uvp-value

器件型号:TPS2640

工具与软件:

嗨、团队:

如果我要使用 OVP 和 UVP 以及默认值(OVP=32.6V、UVP=14.9V)、设置0Ω、0Ω 和 R2=OPEN 是否正确?

R2是否应该具有设定值?

此外、如果我想在默认设置下使用 OVP、而不使用 UVP (尽可能低)、那么设置 R3=UVP 0Ω、820kΩ(例如)和 R2=OPEN 是否是可以接受的?

R2是否应该具有设定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E。

    是的、电阻值适用于您的配置。

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复。

    我很抱歉。
    我有点困惑。

    问题1)

    如果我将 OVP 引脚短接至 RTN、我是否能够理解将 V (OV)设置为默认 V (OVPR)= 32.6V?

    对吗?

    问题2)

    另一方面、如何在默认 V (UVP)= 14.9V 的情况下使用 UVLO?

    我应该将 UVLO 引脚短接至 VIN、还是应该将 UVLO 短接至 RTN?

    问题3)

    另外、如果我之前提到

    R3 = 0Ω、R1 = 820kΩ(例如)、R2 =开路

    但是、根据(9)中的关系、无法计算 V (OV)、因为 R3是0Ω。

    当 R3为0时、我是否需要将其与(9)中的关系分开考虑?

    问题4)

    如果我不使用 UVLO (将该值设置为接近0时)、我该怎么办?

    问题5)

    保持 R2开路是否可以接受?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:是的。  TPS26400还具有出厂设置的33V 输入过压切断 V (IN_OVP)阈值、且迟滞为2V。

    Q2:是、将 UVLO 引脚连接到 RTN 引脚以选择内部默认阈值

    当您想要使用可调 UVLO 或 OVP 时、设计计算器将显示 R1、R2和 R3的值。

    如果您使用的是默认值、请遵循上述说明。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复。

    Q1、Q2正常。

    新推出 Q1)
    使用具有默认设置的 UVLO 或 OVP 时、我知道 R2和 R3应设置为0并短接至 RTN。

    在这种情况下、您是否有 R1的建议值? R1开路是否可接受?  

    新问题2)
    如果我要使用低于15V 的默认值的 UVLO、该怎么办?

    我要将其设置为尽可能小的值。

    在这种情况下、可以设置 R1 = 0、R3 = 0、R2 = 820k (例如)吗?

    或者我应该设置 R1 = 0、R3 = 0以及 R2 =开路吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需 R1、R2、R3

    将 UVLO 引脚连接到 RTN、将 OVP 引脚连接到 RTN。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复。

    >Ω 将 UVLO 引脚连接至 RTN、将 OVP 引脚连接至 RTN。

    在这个情况下、我明白在缺省设置下(OVP = 32.6V、UVP = 14.9V)。

    但是、我想使用低于15V 的 UVP。 我要将其设置为尽可能小的值。

    n 这种情况下、可以设置 R1 = 0、R3 = 0和 R2 = 820k (例如)吗?

    或者我应该设置 R1 = 0、R3 = 0以及 R2 =开路吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要使用默认值以外的值、则必须使用电阻分压器来设置该值。

    尽可能小、则可以使用  

    R1=820K、R2=开路、R3=0

    谢谢  

    Amrit