This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B-Q1:线圈处有强信号会损坏 IC?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454017/bq51013b-q1-strong-signal-at-the-coil-damaging-ic

器件型号:BQ51013B-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ51013B

工具与软件:

您好!

我的客户正在无线充电钥匙链中使用此器件、他们希望知道在哪种情况下输入线圈的信号可能会损坏器件。

如果需要更多信息、请告诉我

谢谢

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar

    如果发生小型线圈、遥控钥匙应用且线圈耦合系数很低的情况、BQ51013B 就很难损坏。  AC1和 AC2的额定电压、主输入引脚为20V。   

    如果设备在充电板上缓慢升高(交流电场增加)、则可能会发生损坏。