This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A VCC 故障

Guru**** 2388100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452358/lm5160a-lm5160a-vcc-failure

器件型号:LM5160A

工具与软件:

我想在使用 LM5160A 时询问该缺陷。

电路图如下、有缺陷的 B/D 的输出波形如下所示。

对于该缺陷、如果在删除二极管 D517后从外部强制施加10V 的电压、IC 将再次正常工作。

因此、假定内部 VCC 稳压器有缺陷。

您能解释缺陷的机制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woo、

    尝试将 Rboot (R666)减小到10欧姆左右、并 在 VCC 引脚处连接一个1uF 高质量 X7R 陶瓷电容器(如数据表中建议的那样)、并检查问题是否已解决。 工作输入电压是多少?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita

    感谢您的回答

    VIN 电压为37V。 但是、未施加 Vin 电压。 但会出现该缺陷。

    该缺陷是否会根据 VCC 引脚 MLCC 的启动电阻和容量发生? 我不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我是

    您在多大的输入电压下捕获了 VCC 的波形、其中 VCC 显示为2.99V?  VCC 稳压器的电流在内部限制为30 mA (最小值)。 因此、任何超过这些限值的负载都将影响 VCC。 建议遵循 C_Vcc 的数据表值来实现 IC 的稳定可靠运行。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Arpita

    所示的波形中没有输入电压。
    它是有缺陷板的 IC 输出的波形。

    是的、VCC 电压为2.99V。 这就是我认为内部 VCC 稳压器发生故障的原因。

    如果 MLCC 缺少容量、是否意味着 VCC 中的电流可能会超过30mA?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woo、

    观察到 VCC = 2.99V 时、您施加的输入电压是多少? 您是否可以尝试将 Rboot (R666)减小到10欧姆至50欧姆左右、并 在 VCC 引脚上连接一个1uF 高质量 X7R 陶瓷电容器(如数据表中的建议所示)、并检查问题是否得到解决。