This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:关于数据表第7.1节中的符号‘Internal Limited"(内部限制) P6上的绝对最大额定值。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453718/tps25947-regarding-the-notation-internally-limited-in-section-7-1-absolute-maximum-ratings-on-datasheet-p6

器件型号:TPS25947

工具与软件:

嗨、团队:

‘数据表 P6的第7.1节"绝对最大额定值"中有一个符号"内部受限"。

以 Tj 为例、了解器件受过热保护功能保护、因此不会达到可能损坏其的结温是否正确?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei:

    是的、内部 过热功能可确保为器件提供保护。

    BR、

    Rakesh