This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:为具有12V 输入的12V LED 灯条供电

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453959/tps922054-powering-12v-led-strip-with-12v-input-to-driver

器件型号:TPS922054

工具与软件:

您好!

我们尝试通过12V LED 条拉取1A 电流。 这些 LED 上的压降为11.6V @ 1A。

1.在使用  TPS922054时、是否可以使用12V 电源为这些 LED 供电?
在查看数据表和论坛后、我们会发现 VCC_TH 变量( 数据表的第8.3.6节)。 VCC_TH =(Vin_min - Vout_max)* R_UVP2 /(R_UVP1 + R_UVP2)是否大于1.4V? "怎么样?
3.  在 Steven Li 的回答(数字4)中,这里也提到了 e2e.ti.com/.../faq-how-to-design-the-uvp-resistor-divider-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052 ,如果不使用 UVP 可以保持悬空。 这是否意味着我们不必担心1.4V? 我们担心需要 Vin_min = Vout_max +1.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaleb:

    请参考我的以下评论:

    Unknown 说:
    1. 在使用  TPS922054时、是否可以使用12V 电源为这些 LED 供电?

    请仔细检查您的 LED 条是否应由恒压源或恒流源供电。

    Unknown 说:
    2. 通过查看数据表和论坛、我们发现有一个 VCC_TH 变量( 数据表的第8.3.6节)。 VCC_TH =(Vin_min - Vout_max)* R_UVP2 /(R_UVP1 + R_UVP2)是否大于1.4V? 如果不是什么?

    如果您只需要驱动 LED、那么您需要关心 V_CC_TH。 通常只有使用此器件为电池充电的用户才应关注此参数。

    Unknown 说:
    3. 这里  Steven Li 在回答(第四个问题)时也会提到 e2e.ti.com/.../faq-how-to-design-the-uvp-resistor-divider-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052、如果不使用 UVP 也可以保持悬空。 这是否意味着我们不必担心1.4V? 我们担心需要 Vin_min = Vout_max +1.4V。[/quot]

    如果您要使用 TPS922054来驱动输入电压为12V 的11.6V LED 灯串(如果该 LED 灯条确实应该由恒流源驱动)、那么您应该使 UVP 引脚悬空。 请参阅此常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 UVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven