This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:相对于电池接地的输入源接地端

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452557/bq25750-ground-of-the-input-source-in-relation-to-ground-of-the-battery

器件型号:BQ25750

工具与软件:

你好

Im 尝试设置 BQ25750的第一个测试模块来为锂离子电池充电(3S2P 配置)。

现在、我已经尝试绘制了我自己的原理图(使用数据表和 EVM 原理图作为帮助)、我看到、在芯片的数据表第9.2.1节"典型应用"中、有一个原理图。 我已将此原理图的图像发送给您。  

在我看到的该原理图中、输入源的 GND 与电池组的 GND 相同。 但原因和方法?  

我的意思是、当我连接人工电源的25Vdc 输入时、它不会以某种方式损坏电路吗、因为电源输入源的 GND 与电池组的 GND 不同?  

对于我来说、PGND 和 AGND 是分开的、并且仅在一点连接以减少噪声等(也绘制在原理图中)。  

可以帮帮我吗?

谢谢

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    感谢您的参与。

    [报价 userid="634300" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452557/bq25750-ground-of-the-input-source-in-relation-to-ground-of-the-battery 我是说当我连接一个来自人工电源的25Vdc 输入时、它不会以某种方式损坏电路吗?因为电源输入源的接地与电池组接地不一样?  [报价]

    电池组实际上没有 GND 端子。 它们具有正极和负极端子。 在测试期间、您需要确保输入的电源 GND 和电池的负极端子连接在一起。

    如果这些端子未连接在一起、则与充电器相比、电池的正极端子将悬空。 此外、电流也没有路径流过、并且充电器的行为将无法预测。

    请告诉我这种解释是否合理。 另外、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan  

    啊、还可以。 是的、我不是100%确定 这是否正确、但现在我知道了

    谢谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    我有一个新问题。

    在我之前共享的图像(BQ25750的典型应用)中、您可以看到有2个接地端:PGND 和 AGND。 我很清楚只在一点上将 PGND 连接到 AGND、但当我观察 BQ25750的 EVM 原理图时、这两个接地端之间没有这样的分离。  

    我现在的问题:你能告诉我,当我连接地面时,我需要看什么?

    我是否应该单独布线、还是在"典型应用"中绘制的这些理由?

    当不再有"特殊"接地时、在 PCB 设计中仅制作一个 GND 层(所有 PGND 和 AGND 都连接到它)是否可以? Im 询问、由于电池或其他电源线的 PGND、它们是否在其他 PGND 上发出噪声(有些是信号)?

    感谢您的回答:)

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    您能告诉我在连接接地时需要查看什么吗?

    BQ25750的 GND 没有什么特别之处。 确保使用一个大 GND 平面、该平面与 IC、电池 GND 和输入 GND 具有良好连接。

    我是否还有其他理由应该单独布线、或者这些理由是在"典型应用"中绘制的吗?

    是的、这些只是在典型应用中绘制出来。

    在 PCB 设计中只需创建一个 GND 层且所有 PGND 和 AGND 都连接到它是否可以? [报价]

    我建议使用单一大 GND 平面。 这也相对简单。 确保 IC 和低侧 FET 具有良好的接地连接。 较大的接地平面也有助于散热。

    此致、
    埃森·加洛韦