This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912:电源管理论坛

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453164/tlc6c5912-power-management-forum

器件型号:TLC6C5912

工具与软件:

尊敬的团队:

您好...

我们计划  在应用中使用 TLC6C5912PWR 器件通过灌入方法驱动12个 LED、并且我们将 从 MCU 提供时钟。

根据产品说明书、最大值为 A 10MHz 的时钟频率。

敬请告知我们、我们是否能够为 LED 驱动器提供1kHz 至10kHz 范围内的时钟频率。

在这方面、请引导我。

此致、

Prahaladh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Prahaladh、

    我想您只需遵循数据表、即可满足时序和序列要求。  

    您的应用是什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    感谢您的答复。

    我们将查看数据表。 我们的应用 在家用电器中...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Prahaladh、

    感谢分享,我将关闭这个帖子。 如果您有任何其他问题、请发布新问题。 谢谢!