This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:检查基于 tps43060的升压电路

Guru**** 2511115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452467/tps43060-the-check-of-the-boost-circuit-which-is-based-on-the-tps43060

器件型号:TPS43060

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
我基于 TPS43060芯片设计了  可从12V 转换为54V 的升压电路。

我们希望您帮助我们检查和审阅升压电路的原理图。

您可以留下工作电子邮件、以便对 TPS43060进行进一步分析吗?

项目进度非常紧迫、我迫切需要您的技术支持。

非常感谢!