This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:EV2400 BQ74Z100 BQstudio 运行状态

Guru**** 2644585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453596/bqstudio-ev2400-bq74z100-bqstudio-operationstatus

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100EV2400

工具与软件:

你(们)好 团队:

我们使用 BQ78Z100和 BQSTUDIO 通过 EV2400的 I2C 接口检查电池状态。

我们所使用的工具的版本如下所示。

BQSTUDIO 版本为1.3.124

EV2400版本为0.32

器件为 BQ78Z100'1100_0_05'

问题1.
BQSTUDIO 位寄存器的值和"12.2.31 AltManufacturerAccess () 0x0054 OperationStatus"的描述值不同。

以下哪项正确、BQSTUDIO 位寄存器的值或"12.2.31 AltManufacturerAccess () 0x0054 OperationStatus"的描述?

问题2.
在 SEALED 模式、UNSEALED 模式和 FULL ACCESS 模式下、BQSTUDIO 位寄存器的 SS 位保持"低电平"。

12.2.31 AltManufacturerAccess () 0x0054 OperationStatus'的 SS 位发生变化的条件是什么?

问题3.
我们使用的 BQSTUDIO 的受支持目标列表中的唯一文件如下:
1100_0_02-bq78z100.bqz
1100_0_03-bq78z100.bqz
1100_0_06-bq78z100.bqz
我们应该为我们使用的"BQ78Z100"的"1100_0_05"选择哪个 bqz 文件?

请参阅随附的 Excel 文件。

图1中的位寄存器是 UNSEALED 模式下的操作状态。

BIT1=SEC1=高电平、位0=SEC0=低电平。

图2中的位寄存器是 FULL ACCESS 模式下的运行状态。
BIT1=SEC1=低电平、位0=SEC0=高电平。

图3中的位寄存器是 SEALED 模式下的操作状态。
BIT1=SEC1=高电平、位0=SEC0=高电平。

bq78z100技术参考、"文献编号:SLUUB63A 2015年9月–2016年9月修订"、第73页描述了"12.2.31 AltManufacturerAccess () 0x0054 OperationStatus"。

SEC[1:0]位的描述如下:
SEC1:SEC0=0、1 ->解封
SEC1:SEC0=1、0 ->完全访问

此致

T. 小林市

e2e.ti.com/.../bq78z100_5F00_bqstudio.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. BQStudio 位寄存器映射正确。

    SS 是安全状态位。 如果设置了寄存器"Safety Status A+B"或"Safety Status C+D"中的任何位、则会设置 SS 位。

    3.理想情况下、您需要1100_0_05版本的 bqz 文件才能使用该文件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian-San

    感谢您的及时响应。
    我们的问题已经解决。

    此致、

    T. 小林市