This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:TPS2561ADRCR 数据表中缺少封装尺寸

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2561A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454046/tps2561a-missing-package-dimensions-in-datasheet-for-tps2561adrcr

器件型号:TPS2561A
主题中讨论的其他器件:TPS2561

工具与软件:

您好!  

我将尝试为 TPS2561ADRCR 制作原理图符号和尺寸。 但是、在数据表中、我没有看到带尺寸的封装图-这在任何地方都可用吗?

我确实看到了数据表中封装信息表中列出的以下信息:

封装类型:VSON

封装图:DRC

TPS2561DRCR 的数据表中列出了与此相同的封装类型和封装图、我已经为 TPS2561DRCR 器件准备了原理图符号和封装尺寸。 因此、我假设我现有的原理图符号和    封装也适用于 TPS2561ADRCR、但是、尽管列出了相同的封装图(DRC)、TPS2561ADRCR 的尺寸是否可能与 TPS2561DRCR 略有不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更加清晰一点:我知道有时实际的封装图可能会有一个额外的后缀(例如 DRC0010J)。 我知道0010是引脚数、但我不确定最后一位数字是否会影响任何东西、例如散热焊盘尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    使用您的 TPS2561符号/封装会很安全。

    我们提供了 TPS2561A 的 Ultralibriarian 文件 、您也可以利用这些文件。  

    BR、