This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在有电池供电的情况下、TPS25750无法与充电器进行通信以建立协议、从而导致不能通电。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451116/tps25750-when-there-is-a-battery-present-the-tps25750-cannot-communicate-with-the-charger-to-establish-a-protocol-resulting-in-no-power

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:


局部原理图设计如图所示。 当充电器未连接时、TPS25750可以与充电器成功通信、并将充电电压设置为20V。 但是、如果首先连接电池、然后插入充电线、则 TPS25750没有输入电压。 您能帮我确认一下有什么问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [报价 userid="634518" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451116/tps25750-when-there-is-a-battery-present-the-tps25750-cannot-communicate-with-the-charger-to-establish-a-protocol-resulting-in-no-power "]但是、如果先连接电池然后插入充电线、则 TPS25750没有输入电压。 [报价]

    您能否详细说明一下"无输入电压"是什么意思? 您是否在 TPS25750 VBUS 或 PPHV 引脚上未看到任何电压? 您要将什么类型的充电器连接到 TPS25750? 您是否能够捕获 PD 日志、以便我们查看可用的 CC 流量(如果有)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这里没有 PD 协议分析器、但我们有 USB 协议测试仪。 使用测试仪、我们可以确定后端是否使用 Apple 2.4A 协议与电池通信。 如果我们对电池进行插拔、它将自动与 PD3.0协议通信。 但是,如果我们不断开电池,协议将始终保持 Apple 2.4A。 但有时 PD3.0协议可成功通信、这是因为 PCB CC 电缆组件的干扰吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供先前提到的"无输入电压"的详细信息? 您是否没有在 VBUS 和/或 PPHV 上看到电压?  

    您将使用哪种充电器与 TPS25751配合使用、或者这是外部转换器?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin