This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:负载电源路径

Guru**** 2515800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453398/bq24610-load-power-path

器件型号:BQ24610

工具与软件:

尊敬的专家:

我们采用的是 BQ24610、原理图如下。 当输入电压为24V 且电池电压为12.4V 时、负载电源路径(__LW_AT__V_SYSTEM)波形为锯齿波形、峰值电压大约等于电池电压。 这是否正常? 此外、适配器的输入电压是否需要大于芯片正常启动所需的电池电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    [报价 userid="543426" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453398/bq24610-load-power-path ]波形是锯齿波形、峰值电压约等于电池电压。 这是否正常?

    您在更低的输入电压下会看到这种情况吗?

    Unknown 说:
    此外、适配器的输入电压是否需要高于电池电压才能使芯片正常启动

    有。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    当电池电压为12V 时、输入电压开始从12V 升高、当电压达到14V 时、便开始出现锯齿波形。  我想波形是在充电开始时产生的,是正确的?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您是否有系统负载、您在系统负载与无系统负载之间是否有任何差异?

    此致、

    Christian。