This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:TPS7A74

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447661/tps7a74-tps7a74

器件型号:TPS7A74

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 TPS7A7401DSDR 器件、条件是 Vin=1.8V、Vout=1V、偏置电压为3.3V、Iload=1A

在检查压降电压时、情况针对我的案例失败。 那么、Vbias=3.3V 时所需的压降是多少

从图中可以看到 Vbias = 5V 条件下的压降值、我需要知道是否可以使用来满足要求。

下图显示了超过750mV 的压降电压、这对于我的 Vin、Vout 范围是不可能的。

图表值显示 Y 轴为750V、这是打字错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    是的、y 轴应该为 mV 而非 V。Y 轴应该为0至1.25V。  

    根据您列出的条件、我认为这应该起作用。 VIN 上的余量为0.8V、高于数据表中最坏情况下的180mV 值。  在偏置模式下、您具有2.3V 的余量、也高于数据表 EC 规格和图中规定的最坏情况1.3V。  

    由于 VIN 和 VBIAS 由应用中的单独电源供电、因此您分享的图表是 BIAS 引脚(而不是 VIN 引脚)的压降要求。 VIN 引脚的实际压降要求可从下图中看到。 提醒一下、这仅仅是正确的、因为 Vin 和 Vbias 来自独立的电源。 如果 Vin 和 Vbias 连接在一起、您分享的图形是 Vin 和 Vbias 的压降要求。  

    此致!
    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    您所参考的图形是 Vbias=5V 时的 Vin 压降电压、但在本例中为 Vbias=3.3V、如何知道 Vbias=3.3V 时的 Vin 压降电压。 如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    让我询问团队、我们是否有任何这方面的数据。

    此致!

    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:  

    我们的团队正在对此进行研究。 下周应该会有更多信息。

    此致!

    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    我们的团队认为、根据数据表图形、这应该没问题。  

    此致!

    Jaime