This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR66430:固定频率器件型号的 PFM - Vout = 2.5、1.2V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453995/lmr66430-pfm-for-fixed-frequency-device-variant---vout-2-5-1-2-v

器件型号:LMR66430

工具与软件:

我们使用 TI 芯片设计了多个电源、 Webench 仿真始终可以让我们证明自己的设计、然后在装配体工厂外即可完成。 所有芯片都是固定的400KHz 频率、所以 Webench 的设计比较简单。

这次我们错过了检查最短 TON 时间、失败了。 我们有 LMR66430MB3RXBR 器件(固定1 MHz 开关 f)、并尝试使用3芯片制作24V 到3.3V、2.5和1.2的电源。 使用 LMR66430是否是好主意? 我们的原始设计采用2.2 μ H 电感器、开关芯片在19V 时出现故障。 我意识到、为了尽可能缩短 TON 时间、我们必须降低到500 - 800kHz、并使用4.7uH 电感器。

如果我使用 LMR66430R5RXBR 器件尝试 Webench、请选择 Iout、例如0.5A、它会显示非常低的频率、即使 Rt = 7.15k (基础开关频率、 1.8 MHz)、即在 PFM 模式下、芯片降至125kHz。 那么 FPWM 模式下的 LMR66430MB3RXBR 会怎样? 能够降低 SW。 4)频率? 根据器件数据表"对于所有器件、在 FPWM 模式下、如果...、频率降低仍然可用。" 或者频率固定为1 MHz、没有办法降低输出电压、就是因为这个原因烧毁芯片? 为什么内部电流检测不限制输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要计算最短导通时间、以查看目标占空比是否与所需的开关频率兼容。 为满足最短导通时间要求、降低频率是正常的器件运行。

    PFM 会降低轻负载时的频率、以优化效率。 FPWM 将保持恒定频率、但轻负载效率不如 PFM。 如果违反最小导通时间规格、FPWM 频率仍然可以降低。

    您的原理图已直接将 RT 连接到 VIN、对于该器件、不建议这样做。 您的输入为24V、RT 引脚的绝对最大额定值为5.5V (请参阅数据表中的表6.1)。 由于您的设计直接违反绝对最大额定值、这可能是器件损坏的原因。 必须遵守所有绝对最大额定值、否则可能会损坏器件。 您必须更改此连接。  

    要设置固定的1MHz 频率、您需要将 RT 连接到 IC 的 VCC 引脚、而不是 VIN。 请参阅数据表的第7.3.3节。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您的解释。
    但这不是100%正确的、它指出了问题的原因。

    我们在左侧展示了 LMR66430MB3RXBR 芯片型号、它具有1 MHz 固定频率、
    "RT"引脚的解释如下:"引脚13在出厂时仅针对固定开关频率 MODE/SYNC 型号进行了设置。" (第4页、图 5-1)和第14页的第7.3.2.1章、表7-1中有>VMODE_H ->"FPWM 及展频出厂设置"的说明。 只要第4章"器件比较表"中显示了"外部同步:是"。

    对于固定频率型号、我们假设引脚13不是 RT、但它是 MODE/SYNC 引脚。
    但我们错过了对照第6.1章检查该引脚、其中 SYNC/MODE 或 RT 至 GND 的最大电压指定为5.5V。 芯片按数据表所述工作-超出这些额定值运行可能会对器件造成永久损坏。

    因此、3.3V 的 VCC 输出可用于选择模式输入、以强制进入 FPWM 模式。
    由于此芯片与以前的开关芯片相比相对复杂、因此我建议在第7页6.5章中指定 VMODE_H 的最大值为5.5V、或在第7.3.2章中描述此限制、或在数据表中为固定频率芯片型号放置原理图。

    此致、
    Dusan