This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:从 BQ40Z50到 BQ41Z50的 FET 驱动器下降时间更短

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453802/bq40z50-the-smaller-fet-driver-fall-time-from-bq40z50-to-bq41z50

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ41Z50

工具与软件:

大家好、团队成员:

如何理解 BQ40Z50和 BQ41Z50之间的 CL 增加如何缩短下降时间? 发生了什么情况? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我相信这些是规范所基于的外部测试条件。 关于这两个不同的硬件之间的 DSG 下降时间,我们的硬件团队说:

    "两个硬件平台上的 DSG 下降时间应该相似、尤其是 最大下降时间。 典型值不是固定值、这就是包含 MAX 值的原因。 "

    此致、

    Anthony