This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606-Q1:LMR51606使用问题

Guru**** 2810845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453949/lmr51606-q1-lmr51606-issue-of-usage

器件型号:LMR51606-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR51606

工具与软件:

尊敬的专家:

在测试 LMR51606时、我们发现开关 SW 之后电感器前面的节点具有下图所示的电压波形。 这是什么现象? 您是否需要处理波形? 如何处理?

黄色:节点电压

绿色:输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    对于 PFM 器件、这在轻负载时是正常的。 这称为不连续模式导通(DCM)。 基本上、当电感器电流在新开关周期开始前达到0A 时、就会发生这种情况。 低侧开关将关断、寄生电容将与电感共振、产生振铃、直到高侧开关再次导通。

    谢谢!

    Richard