This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A-Q1:数据表规格查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS748A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451612/tps748a-q1-datasheet-spec-inquiry

器件型号:TPS748A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

有关 TPS748A-Q1的几个问题需要与您确认:

1.关于 ISHDN、为什么当 VEN 低于0.4V 时会得到0.8V 的 VOUT、这是 VIN 的泄漏电流、或者我们只是特意添加了额外的电源?

在我们测量 ISHDN 时、VOUT 不是假设为0V 吗?

2.因为我们提供两者 输出电压容差 线性/负载调整率、 如果我们想基于特定条件了解 VOUT、我们是否建议客户使用 " 输出电压容差 "直接?

我不确定我们在" 输出电压容差 "  另外还需要考虑内部 VREF 或失调电压的变化、因为它是固定输出版本。

在 TPS748A-Q1数据表(可调)中、我们提供 VREF 变化、但也根据 BIAS 引脚提供 VOUT 精度。  

我对这里的关系感到困惑。

您能告诉我们为什么我们在某些数据表中提供总 VOUT 精度、而在其他数据表中提供单独的参数吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    1. 您的 Vout 正确值为0V、但连接的用于设置输出电压的电阻分压器值会导致 Vout=0.8V、而且器件已启用。 它在关闭时不会影响规格或性能。  
    2. 是的、您可以通过输出容差来了解 Vout 的精度。  由于我们只在数据表中添加了如此多的用例、因此您可以使用线性和负载调节规格来提供更量身定制的规格、从而更接近于您的用例。  
      1. 例如、如果您要估算 Iout=100mA 时的精度、则可以使用1mA 处的输出电压容差、并添加100mA 将导致的负载调节。  因此、它将为1%+0.003%/mA* 99mA = 1.3%。 请注意、条件存在一些重叠、因此不会精确、但它确实提供了很好的近似值。  

      3.对于正常使用情况,输出容差是重要的,因为输出容差考虑到所有误差源,您可能不需要考虑 Vref 容差。  

            a:有些不常见的用例(例如 并联 LDO)应 知道 Vref 容差、但对于单个 LDO 用例、它不提供太多容差              有好处了解这些信息。