This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3874-ADJ:需要有关输入电压 PTC 要求的阐释

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702, LP3874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449844/lp3874-adj-need-clarification-on-ptc-requirement-for-vin

器件型号:LP3874-ADJ
主题中讨论的其他器件:TLV702LP3874

工具与软件:

您好!

TPS63001DRCR (800mA)的输出端将与 LP3874EMP-ADJ/NOPB 和 TLV70230QDSERQ1的 Vin 连接。

在  LP3874EMP-ADJ/NOPB 和 TLV70230QDSERQ1的输入端、800mA 是否足够?

我是否需要使用 PTC 保险丝或其他电流保护? 如果我直接将 Vout 与  LP3874EMP-ADJ/NOPB 和 TLV70230QDSERQ1的 Vin 连接。

谢谢!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

     LP3874EMP-ADJ/NOPB 的峰值输出电流为1A。 我不确定 "LP3874EMP-ADJ/NOPB 和 TLV70230QDSERQ1"的输入端可以满足800mA 的要求、这是什么意思。

    LP3874集成了过流/过热保护功能。 TLV702具有内部电流限制、可一直运行到达到热关断。 该限制值以及 TLV702的建议最大输出电流小于400 mA。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的评论。

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Gaurav。 我现在要结束该主题。