This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:电量监测参数计算器和 LTO 电池

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453477/bq28z620-gauging-parameter-calculator-and-lto-cell

器件型号:BQ28Z620
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

我们正在尝试对 LTO 电池上的1S 和2S ChemID 参数使用电量监测参数计算器。  我已经上传了数据文件、而报告中返回的是远超出容错范围的高压 LiCoO2 ID。  该报告还指出"警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将此电池送往达拉斯进行评定"

数据库中是否没有接近的 LTO 单元?  如果是、我们该如何确定细胞特征?  

作为参考、我们的电池是华辉 LTO 2.4V 700mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    您能将您提交给 GPCCHEM 工具的 zip 文件发送给我吗? 我想验证该过程是否正确完成。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2705.GPCPackaged.zip

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我认为我看到的主要问题是、放电后的电流不是完全恒定的。  

    电流从大约-152mA 开始、然后在放电结束时缓慢增加至-224 mA。 放电应以恒定的 C/10放电方式进行。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看!  我们  在输出端集成了一个充电器和一个升压转换器。  所以当电池电压下降时、升压转换器从其汲取的电流越来越多、以保持3.3V 输出。  我将尝试在移除升压转换器并将负载直接连接到电池的情况下重新运行曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    听起来不错、希望这能解决问题!

    此致、

    Adrian