This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:PG 和 nFLT 的额定电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452657/tps25981-current-rating-of-pg-and-nflt

器件型号:TPS25981

工具与软件:

您好!  

 TPS259814ARPWR 的 PG 和 nFLT 的电流额定值是多少 、我在数据表中的哪里可以找到该信息。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们没有该器件的特性、但通过设计、几毫安不是问题。 您希望应用中具有多大的电流。 改变上拉电阻器可轻松减小电流。

    您是否有任何具体问题?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10mA 来同时点亮一个 LED。 否则我会添加外部 FET 来开关 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    FET 能够处理10mA 电流。 实际上、我们的 EVM 中还具有使用 LED/FLTb 引脚控制的 PG。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到 TPS25981EVM 的两个 LED 均配有、其中一个通过 FET 进行控制。 感谢您提供的信息听起来我们应该很好。