请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 主题中讨论的其他器件:AM6442、
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户正在使用 AM6442使用 TPS65219构建原型、但他们的系统需要防止突然 断电。
AM6442需要大约30ms 的断电序列、当突然断电时、很难实现。
您对此问题有什么想法吗? 我 只能 把一个非常大的电容器...
此致、
Kei Kuwahara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.