This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:技术参考手册中有关 FET 控制的可能错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453973/bq76952-possible-error-in-technical-reference-manual-concerning-fet-control

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ76972

工具与软件:

BQ76952 (和  BQ76972)具有以下各项:表5.8

正常运行期间使用的 FET 控制子命令如下所示。
表5-8. FET 控制子命令
子命令
该设计的链接
0x0093 DSG_PDSG_OFF ()使 DSG 和 PDSG FET 被禁用。 如果是 DDSG 引脚、则不应使用该子命令
用于 DDSG 模式。
0x0094 CHG_PCHG_OFF ()使 CHG 和 PCHG FET 被禁用。 如果是 DCHG 引脚、则不应使用该子命令
用于 DCHG 模式。
0x0095 ALL_FETS_OFF ()使 DSG、PDSG、CHG 和 PCHG FET 被禁用。
如果不存在其他阻止因素、则0x0096 ALL_FETS_ON ()允许启用所有 FET
0x0097 FET_CONTROL ()发送一个8位字段、其中位3:0与0x7F FET Status ()中的位相匹配。 将其转换为0
被阻止启用相应的 FET。 不应使用该子命令
在 DDSG 或 DCHG 模式下使用 DDSG 或 DCHG 引脚时使用。

我们一直在 使用该 FET_CONTROL 子命令进行实验、   FET_CONTROL 子命令中的位似乎不对应
FET 状态寄存器中的位。 位0实际控制放电 FET 、位3控制充电 FET。


您能确认吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    我看到这里的措辞可能会误导人。 我将与我的团队讨论可能澄清这一点的问题。

    请看一下 表12-29. FET 控制寄存器字段说明 如下所示、您将看到该代码与您所说的代码相符。


    表12-21. FET 状态寄存器字段说明 将下面的位3:0显示为:


    位3:0中提到了相同的 FET、但是顺序不完全匹配。  

    此致、
    Alexis