This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410XBSTOVPEV:使用 LM3410X 进行 LED 驱动器设计所需的帮助

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453673/lm3410xbstovpev-help-needed-for-led-driver-design-using-lm3410x

器件型号:LM3410XBSTOVPEV

工具与软件:

大家好!

我正在使用 LM3410X 设计 LED 驱动器。 我的应用涉及 MIPI DSI 显示屏、该显示屏的背光由6个并联的 LED 组成。 每个 LED 具有正向电压( Vf )、并消耗120mA、因此总电流为 720mA (120mA× 6)。

可用的输入电压为 3.3V 、并且我已参考数据表以获得指导。 但我找不到使用并联 LED 的设计示例 5引脚 SOT 封装 .

以下是我到目前为止计算的:

  • RSET :根据总电流(720mA)、我确定感测电阻值为近似值 1.27Ω .

我需要以下方面的帮助:

  1. 如何配置 LM3410X 以将输出电压调节为 6V
  2. 的合适值 主要参数 才能确保正常运行?

非常感谢您提供任何建议或设计技巧!

谢谢。此致、
Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bilal:

    通常、我们不建议并联驱动 LED、因此您找不到设计示例。 不同 LED 和 LED 之间的电流与 Vf 略有不同。 因此、如果6个 LED 保持在同一个 Vf 上、则流过每个 LED 的电流幅度不相等、每个 LED 的亮度可能会发生显著变化。 因此、我们的设计中显示了放置的 LED  结束 这可以确保每个 LED 的电流(以及亮度)相同。

    您是否确定 LED 背光是并联配置的? 您能提供关于 LED 负载板的更多信息吗?

    1.如何配置 LM3410X 来调节输出电压  6V

    LM3410X 使用  恒定电流 模式控制 . 恒定电流是驱动 LED 的优选方法、原因如上所述。 您应该将器件配置为调节通过每个 LED 灯串的120mA。

    2.什么是适合的值  主要参数  才能确保正常运行?

    请参阅 LM3410X 数据表的第8.1.1.3节"电感器选择"。

    我将把这篇主题提交给显示屏照明团队、他们将能够为您提出的任何后续问题提供支持。

    这里是指向一些有关 LED 驱动器的培训视频的链接。

    LED 驱动器基础知识-培训视频 

    此致、

    Zach