This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:推荐的合适器件

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453910/uln2803c-suitable-device-recommend

器件型号:ULN2803C

工具与软件:

尊敬的 Expert:

请帮助推荐可替代 ULN2803/WSO-18/NPN TYPE/Ioutmax=0.5A 的合适器件(P2P 可能更好)(来自其他竞争产品)。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    TI 拥有 ULN2803C、可以吗? 它可以与18引脚 SOT 封装引脚对引脚兼容、因为引脚10和11只是 NC。

    它是 WSO 封装吗、它是 QFN 吗? 引线式? DIP?

    谢谢!

    Patrick